欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

传感器的安装方法-2

  • 2020.03.18 01:08:55
  • 米思米
  • 4186

   接近传感器有电磁式(先导开关型)、高频振荡型、电容式。形状有各种各样,如方形,圆柱形,贯通形等,但是由于圆柱形调节具有用于位置调节和安装的螺纹,所以在调节位置时很方便,被广泛采用。

 接近传感器的安装方法

(1)接近传感器的检测距离、特点等

接近传感器的种类检测距离、特点等
高频振荡型

・检测距离根据传感器表面的大小和屏蔽方法(屏蔽型,非屏蔽型)而变化。 实际机器上的传感器安装距离约为检测距离的70%,检测灵敏度留有余量・检测距离因材料而异。 如果按铁为100(标准)计算的话,则检测灵敏度(检测距离)则不锈钢:约70%、铝:30%〜40%,、铜:约30%・所有的金属都可以被检测到


磁感式 (先导开关型)

・只能检测到磁性材料、检测距离约为4-50mm・不需要动力电源所以价格低廉・存在响应速度慢,电缆长度受限等缺点

电容式

(差动变压器型)    

・可检测磁性金属,检测距离为0〜40mm・存在响应速度慢,电缆长度受限等缺点


(2)圆柱形接近传感器的安装实例。

【图1】是使用固定环(四孔型)和安装支架安装接近开关实例。
【图2】是使用支柱夹板安装的实例。

传感器的安装方法-2


   下一讲,将发布2005年新年特刊「人形机器人设计」专刊。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities